结果:找到"立创开发板 梁山派",相关内容1000条
- 关于梁山派开发板因为FlyMCU下载导致芯片上锁问题
- 要用stlink解锁,该买哪种stlink才能和板子连在一起
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 梁山派 发帖人:c0ward1ce 发帖时间:2023-09-05 23:16:00
- 梁山派开发板使用RTthread注册不上IIC
- 使用RTthread里面的梁山派bsp,注册不上IIC,使用450那个包也不行
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 立创开发板 梁山派 发帖人:xiaocangzi 发帖时间:2023-08-15 08:31:00
- 立创梁山派FreeRTOS移植
- 准备工作准备一块立创梁山派开发板。准备一个可以跑起来的例程(最好有点灯)。如果没有,可以使用立创梁山派官方的例程。FreeRTOS源码版本202212.01--------点击【链接】跳转到官网查看:说明:FreeRTOS的官网下载速度很慢,这里我提供我下载好的,里面还有移植前的例程和移植成功之后的例程,链接提取码:1234移植环境电脑是WIN10系统。运行与编译环境是使用Keil5.37。移植步骤裁剪文件将下载下来的FreeRTOS源码进行解压,并删除我们不需要的文件。(只删除【Source】文件夹下的其余文件!)工程移植在我们的项目工程里面新建个文件夹【Middlewares】,在【Mi...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 立创梁山派 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-07-21 10:34:00
- 梁山派开发板GD32F470用DAP在线烧录程序后测试时会自动把芯片锁死是什么原因?
- 梁山派开发板单独运行可以正常,但是一接到智能小车扩展板上后就会把芯片锁死,程序运行错乱,在Keil中继续通过DAP下载时,发现下载失败,要通过FlyMcu清除芯片后才能恢复正常,单独把开发板取下烧好程序再插上智能小车扩展板又锁住了,程序又开始乱跑。反复对过接口并没有接错,查看各驱动的IO口引脚也都是默认的普通GPIO口,实在搞不懂了,不知道芯片自动上锁的条件是什么?这样也许比较能快速找到问题点。
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派智能小车项目 发帖人:panxiyin 发帖时间:2023-06-17 11:01:00
- 立创梁山派GD32F470ZGT6--使用DMA实现多通道ADC采集
- 测试发现ADC的引脚配置为浮空之后,如果没有接入东西,其读取的ADC值是不确定的,所以在测试的时候,一定要把对应的电压接入ADC引脚,测量的值才是准确的。如果单独使用ADC多通道,会有通道错乱的问题,实际查看数据手册,发现ADC采集完的规则组数据只保存在一个16位的寄存器中,如果没有及时取出数据,就会被后面的数据覆盖,导致数据错误,或者数据的通道错乱,比如通道1的数据跑到通道2。所以使用直接使用DMA将采集完成的数据给搬运出去,这样就没有数据错乱问题。上代码。adc.c#include"adc.h"/***********************采样次数30ADC通道4***********...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 GD32F4 ADC DMA 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-15 19:43:00
- 梁山派做个平衡小车,但是轮子没有按照预期动作
- 小车状态调整反应延迟太大了,设置了根据角度pwm输出电机转动,但是角度动作很大了,电机才有一点动作。而且时动时不动。代码与视频展示:问题视频.zip
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 GD32F470 平衡车 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-14 21:31:00
- 硬件薅羊毛
- 分享一个有关硬件的铜版纸,内容很丰富,最重要的是不要钱。链接:https://x.jlc.com/platform/knowledgeGraph
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 立创开发板 梁山派 硬件知识地图 发帖人:曾歌wang 发帖时间:2023-06-05 14:15:00
- GD32F470使用定时器失能函数无法完全失能
- 配置完成了定时器,并打开了中断。但是没有使能定时器,而是失能状态。发现会进入中断服务函数,定时器无法完全失能。通过Keil的仿真,在定时器的中断服务函数中,让变量zzz自增,发现使用了定时器失能函数后,变量zzz还是会自增。这个是什么问题?如何解决呢?相关截图:相关代码:008定时器灯闪烁.zip
- 所属专栏: 立创开发板 标签: GD32 立创梁山派 定时器 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-05 10:50:00
- 立创梁山派GD32F470ZGT6--安装KEIL5.37环境
- 1.软件下载;2.软件安装;3.软件注册;4.导入芯片包;5.更新编译器;帖子中出现的软件均上传至百度网盘,需要请自取。资料链接一定要放在开头链接:https://pan.baidu.com/s/1tzoOWtzf-2AiwYcftqwvzw?pwd=1hzh提取码:1hzh1.软件下载如果不想去官网下载,可以直接使用上面的百度云链接上的KEIL5.37安装包里的文件进行安装(如果你没有会员,建议还是去官网下载得了)去到keil官网:www.keil.com(直接复制该链接)点击上面的菜单栏中的【Download】跳转的下载界面进入界面后,选择【ProductDownloads】进行产品下载...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 Keil环境 GD32 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-05-31 12:56:00
- 立创梁山派开发板+游戏扩展板无法读取到SD卡
- 梁山派开发板+游戏扩展板,我烧录了NES游戏机的代码,却无法读取到SD卡,内存2GB,请大家帮忙解答一下,感谢!
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 梁山派开发板 发帖人:泽星辰ling 发帖时间:2023-05-17 11:22:00
返回